画像
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  RAファミリ

開催日時/会場

2024年   4月 15日(月)~  4月 22日(月)終日 オンデマンド 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は 2024年 4月11日(木)17:00 となります。

2024年   6月 10日(月)~  6月 17日(月)終日 オンデマンド 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は 2024年 6月6日(木)17:00 となります。

2024年   9月  9日(月)~  9月 17日(火)終日 オンデマンド 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は 2024年 9月5日(木)17:00 となります。

2024年 12月  2日(月)~ 12月  9日(月)終日 オンデマンド 

  ※お申し込み受付の締切は 2024年 11月28日(木)17:00 となります。

受講をお勧めしたい方

  • RAにてAzureRTOSを用いたプロジェクト開発に着手しようとしている方
  • FSPにおいてAzureRTOSカーネルオブジェクトの設定方法を知りたい方

受講に必要な前提知識

内容

Arm®コアMCUを採用しているRAファミリは、FSP(Flexible Software Package)によってMCUシリーズを意識することなくスピーディーにアプリケーションプログラムを開発していただくことができます。さらに、このFSPにはあらかじめAzureRTOSがインプリメントされており、煩わしい設定など全く必要なくスムーズにAzureRTOSを用いたプロジェクト開発をスタートしていただくことができます。

本セミナーでは、FSPによるAzureRTOSのスレッドの作成方法をはじめイベントフラグやキューなどカーネルオブジェクトの作成、API関数による制御といったRAマイコンのRTOSプロジェクト開発手順を紹介します。

セミナー実施期間中は土曜日、日曜日含め24時間ご視聴いただけます。カリキュラムに沿って、複数の動画で構成されておりますので、ご自身のタイミングでご受講いただけるセミナーとなっています。また、プロジェクト開発手順のデモンストレーションが中心となっており、お手元に環境をご準備いただければ動画と一緒に開発をご体験いただける内容となっています。

※ AzureRTOSはMicrosoftが無料配布していますマイクロコンピュータ向けリアルタイムオペレーティングシステムです。
※ Microsoft Azureに接続するための手順説明は本セミナーに含まれておりません。別途セミナー(現在準備)をご受講ください。

カリキュラム

  1. AzureRTOS概要
  2. スレッド解説
    スレッドの状態遷移と作成方法について解説
  3. カーネルオブジェクト解説
    FSPから作成できる4つオブジェクトの作成、制御方法について解説
    3-1 イベントフラグ
    3-2 キュー
    3-3 セマフォ
    3-4 ミューテックス

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • 開発環境 FSPv3.6.0以降(e² studioを含む)
  • J-Link® RTT Viewer(SEGGER社製デバッグツール) ←入手方法は動画内で紹介します。
  • RAファミリ評価キット(「MCUグループ評価キット」および「Fast Prototyping Board」)

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

オンデマンドセミナー受講環境

オンデマンドセミナーは実施期間中であれば土曜日、日曜日含め24時間ご視聴いただけます。ご自身のタイミングでご受講いただけます。

■ オンデマンドセミナーご受講時の注意事項

  1. オンデマンドセミナーのIDとパスワード 
    本セミナーはJ-stream社のサイトより提供させていただきます。動画視聴に使用するIDとパスワードは「[email protected]」から本セミナーにご登録いただいたメールアドドレスに送られます(セミナー開催日の2営業日前17:00以降を予定)。IDとパスワードはご受講まで紛失しませんようにご注意ください。
  2. 迷惑メール除外設定のお願い 
    お客様のメールサーバーのセキュリティ機能により、「[email protected]」からのメールが迷惑メールと判断され、パスワードなどのお知らせが届かなくなる可能性がございますので、設定をご確認ください。

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2024年 04月15日(月)~ 04月22日(月)

2024年 06月10日(月)~ 06月17日(月)

2024年 09月09日(月)~ 09月17日(火)

2024年 12月02日(月)~ 12月09日(月)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。